This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:SLUSAS3_Rev B 电源要求问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606652/bq28z610-slusas3_rev-b-power-supply-requirements-question

器件型号:BQ28Z610

我对 bq28z610 IC 数据表的第10节有疑问。 下面复制的部分...

10电源要求
该器件有两个输入、即 PACK 输入和 VC2。 PACK 输入可以是中的非稳压输入
典型的交流适配器。 该输入应始终大于与数字关联的最大电压
串联电池节数。 VC2引脚的输入电压最小为2.2V、最大为26V
RC 滤波器的情况下运行。

我的问题是"此输入[PACK]应始终大于与配置的串联电池节数相关的最大电压。" 假设这种说法是从充电角度出发的、但根本没有提到充电。 此外、为什么不将 VC1称为输入? 这是因为 VC1只是一条电压基准线、这意味着如果监测计在单节电池模式下使用、则 VC1和 VC2必须短接在一起?