This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61092:使用 USB 电源为器件供电(通过笔记本电脑/PC/适配器供电)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2500, TPS61092, TPS63060, TPS63000, TPS62170, TPS63050, TPS62750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605846/tps61092-powering-devices-with-usb-power-supply-from-laptop-pc-adapter

器件型号:TPS61092
主题中讨论的其他器件:TPS2500TPS63060TPS63000TPS62170TPS63050TPS62750

您好社区!

我对如何正确使用受保护的 USB 电源感兴趣。

我正在开发的器件将由计算机/笔记本电脑的 USB 端口提供。

到目前为止、我知道笔记本电脑具有5V-500mA 的输出。

实际上、我想将笔记本电脑的输入电压电源稳定并提升到5V 500mA 和3V3 500mA (我更喜欢更多的电流)。 但到目前为止、我已经计算出、我需要至少总共350mA。

我找到了类似 TPS61092或 TPS2500的东西?

但是、我读出了至少1A 输入的内容?

我是否需要使用降压/升压转换器? 或者、我可以直接获取笔记本电脑的输入吗?

浪涌保护呢?

你们能帮我了解如何进行下一步吗?

此致、

克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个输出电压5V/500m 和3.3V/500m 是否同时工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以同时工作、


    一些其他信息:

    我正在使用处理器(stm32F3或 Intel Curie)。 我们还不确定要使用的处理器。
    一些逻辑使用5V、另一些逻辑使用3V3。
    某些输出至少需要65mA (继电器输出)。
    需要50mA 的逻辑电路?

    当然、我们只喜欢一个单芯片、但当我们使用两个芯片时、这并不是一大问题。


    克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 电源开关是一个选项吗?

    www.ti.com/.../slyt509d.pdf

    :-)

    您好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定 USB 的输入电压容差和5V 逻辑的可接受电压容差。 也许您可以将5V 输入用于5V 逻辑、并将降压转换器用于3.3V 负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我找到了 TPS63060 / TPS63000
    这可能是一个我们可以使用的解决方案?

    Klaas |嵌入式系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入电压范围是多少? 大多数笔记本电脑使用2节或3节锂电池、其电压高于您所需的5V 和3.3V。 在本例中、您需要 TPS62170等降压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    输入电压范围为4.5至5.5V (USB 输出)
    TPS63000呢?

    克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会是这样吗?

    克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我认为现在已经很清楚了。 您希望通过 USB 端口提供5V 500mA 输出和3.3V 500mA 输出。 正如 Jasper 所说的、这比 USB 端口提供的500mA 功率更大。

    在这种情况下、每个电源轨可以使用2个 TPS63050。 这比 TPS63000新得多且效率更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确! 感谢您的建议

    当我有一个 USB 输入时、输出电流是多少? 5V 500mA。
    您可以提升电压、但也可以提升电流?


    我想我可能会使用 TPS63050或 TPS63060。 是否有可用的封装(我使用 Altium Designer)。

    根据原理图(我将替换 TPS63000)、这是否是正确的应用?

    克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数器件在该链接上都有来自产品文件夹 www.ti.com/.../pinout-quality 的封装

    始终节能。 P =六 因此、当输入电压为5V * 500mA 时、输出所需的功率将小于该量。 损耗(低效率)可降低可用的输出功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、输出端的电流只能达到400mA? )

    使用 USB 总线电源的常见方法是什么? 我可以将电路直接连接到总线输出吗? 但是、骤降等会怎么样呢?

    此致

    克拉斯·德博尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这大约是400mA。 您的负载所消耗的功率要低于电源所能提供的功率。

    如果您要驱动脉冲负载、例如无线电、您可以在电容器中存储一些能量、以将平均功耗保持在电源的限制范围内。 TPS62750展示了一种很好的实现方法。