This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:支持

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, TMS570LS0432, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606169/em1402evm-support

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432TMS570LS1224BQ76PL455ABQ76PL455EVM

我有兴趣购买 EM1402EVM、并且对该产品有一些疑问。 我的问题是:-

背景:-我计划在14S 12P 电池组上使用此产品。 需要通过卡尔曼滤波器进行监控、平衡和 SOC 估算。

1) 1)正向转换器变压器连接在12V 电池上。 是否可以将此变压器跨接在受监控的电池(如 EM1401EVM 中)进行连接

2) 2)建议使用的外部微控制器是 TMS570LS0432。 该微控制器是否支持 SOC 估算所需的卡尔曼滤波器算法(以及 EM1402EVM 所需的监控和平衡程序)? 或者、我是否需要购买功能更强大的 TMS570LS1224?

3) 3) GUI 软件是否应单独购买、或者是否是购买产品的一部分?

4) 4)除运行 GUI 软件、TMS570LS LaunchPad 和 EM1402EVM 模块的 PC 外、是否需要购买任何其他硬件/软件?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、
    DC-DC 转换器必须针对所使用的电压而设计。 EM1402专为12V 隔离式电池而设计、可实现模块间的平衡。 EM1401设计用于平衡模块电压、因此无法在模块之间实现平衡。 如果您有单个14S 封装、则 EM1401类型结构更合适。 隔离电路可以连接到与模块相同的电压基准、但电压错误。 我不知道改变组件以使电路板在更高的电压下工作是否实用。
    2. TMS570专家将更有能力在功能和代码空间方面提供帮助。
    3.主动电池平衡由外部 MCU 控制,没有用于主动电池平衡的 GUI。 bq76PL455A 的 GUI 可从 Web 上的 EVM 文件夹 bq76PL455EVM 或 www.ti.com/.../sluc584中获取、但它不控制主动电池平衡。
    4。如果您想使用 bq76PL455EVM GUI、EM1402EVM 包含一个连接 PC 的 UART 接口。 您可能需要一个接口和软件来与 TMS570配合使用、请参阅其产品信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    与 EM1402EVM 相比、我同意您对 EM1401EVM 的要求。 但是、我的问题是 EM1401EVM 中使用的 LM3S5R31微控制器。 它已停产、不再投入生产。 因此、如果发生任何事故、我将无法找到此微控制器的替代产品、与 EM1402EVM 中使用的 TMS570LS 系列相比、此产品没有太多支持。

    作为后续行动、我还有一些问题:
    1)在购买电路板后、是否可以将 EM1401EVM 中的微控制器替换为任何其他正在生产中的微控制器(具有相同数量的引脚和通用规格)?

    2) 2)我知道用于电池监控和平衡的源代码已存在于 EM1401EVM 的微控制器中。 是否可以访问和更改此代码? 如果不是、我们能否编写自己的代码来在微控制器上进行监控和平衡?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、
    EVM 是用于演示的参考设计、并不总是能满足您的需求。 EM1401EVM 目前可用、但其器件不再可用、因此不是当前设计的良好基础。 概念和可用器件都很好、但需要应用于系统设计。 EM1402EVM 是电流参考设计、展示了用于主动平衡部件的附加功能-用于模块到模块平衡的外部12V、以及将 MCU 从板上移开并使用更新的电池监控器。 对于新的具体问题:
    1.您可以在免责声明中随意使用该电路板。 更换 MCU 似乎很困难、电路的接口不是很紧凑(它不是2、4或10线总线)。 我希望更换 EM1402上的变压器以及感应和可能的接口、使其成为50V 总线并跨模块进行连接会更容易、但我也没有这样做。 EVM 板的目的是展示器件的运行情况、而不是制作修改平台、尽管有时修改很容易。 了解组件操作并与 EVM 进行交互后、您就可以更好地在自己的电路板上设计所需的组件。
    2. EM1401EVM 源代码不可用。 产品文件夹或 TIDM-TMS570BMS 参考设计中提供的 EM1402EVM 示例代码中提供了相同的概念、但这些概念不提供 CAN 接口。