This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:LM 74610-Q1 - Cout 最小值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606594/lm74610-q1-lm-74610-q1---cout-minimum-value

器件型号:LM74610-Q1

早上好、

我使用2个 LM74610-Q1智能二极管控制器来保护我的应用中的电池(是一种认证请求)。

来测试我购买的 EVM。

问题是、在 LM74610上连接输出容量的最小值是否正确?

(我的应用的电压范围约为4V 至5V)

感谢您的支持。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    感谢您关注 LM74610。 我们有这个线程、其中包含很多有关输出电容如何影响系统性能的信息:
    e2e.ti.com/.../1717818

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Alex 的大力支持。

    此致、

    Stefano。