This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:非单调启动

Guru**** 2558700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606369/tps54320-non-monotonic-startup

器件型号:TPS54320

我将 TPS54320用于多个电源。 有些显示了非单调启动、我不确定受影响的电源有何不同。

有关其中一个电源的一些详细信息:

VIN=12V、Vout =1.9V

Fsw = 750kHz

TSS = 2ms

LOUT=6.8uH、Cout=66uF、Imax=1.25A

Rcomp=1.87k、Ccomp=22nF

测得的波特图看起来很好(fc = 40kHz、PM = 70 Deg)、瞬态响应也是如此。 所有迹象表明电源得到了良好的补偿。

有人可以在此处提供一些故障排除建议吗? 在任何负载下、启动波形都是非单调的、范围为0V 至800mV。 非单调性看起来像是一个阻尼正弦波,它位于所需斜坡的顶部--振荡频率为16kHz。

我探测了软启动引脚、使能引脚、频率设置引脚和 Vin、没有显示任何振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我怀疑这是由于 IC 的最短导通时间行为造成的。 在本例中、开关频率为750kHz、输入电压为12V、最小导通时间为~100ns、相当于约900mV。 这非常接近振荡停止的斜升波形中的点。 因此、我认为 IC 由于最短导通时间、脉冲跳跃和重复而过冲。 探测开关节点即可确认这一点。 对于缓解措施的任何建议、我们仍不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题已经解决、但我将发布供将来参考。 我发现、如果软启动时间太慢、TPS54320的最小导通时间行为会导致非单调启动。 基本上、在基准电压上升到由最短导通时间决定的电压之前、输出是有效的开环、LC 输出滤波器将会谐振。 您希望该谐振比软启动时间慢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的更新。 我上周刚刚发布了一份有关此确切主题的应用手册。 链接如下。 然而、我并没有仔细地了解不同的软启动时间如何影响启动斜坡。 不过、更快的软启动时间肯定会有所帮助。

    此致、
    Anthony