This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200在 DSG+CHG EN 上获得12V 电压、但在 CHG 和 DSG 引脚上没有反应

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606279/bq76200-bq76200-is-getting-12v-on-dsg-chg-en-but-no-reaction-on-chg-and-dsg-pins

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350-R1

大家好、

我使用的是 BQ76940 + BQ78350-R1 + BQ76200系统。

除了一个关键因素外、一切都运行良好。

DSG 和 CHG FET 断开-不传递信号。
BQ76940在 CHG 和 DSG EN 线路上发送12V 信号-这意味着正在发送打开命令。

我可以测量 DSG 和 CHG 引脚上的~Ω VBAT、这意味着我在晶体管的 Vgs 上具有0至0.4V 的电压。
换言之、在另一侧没有打开 FET 的信号(通常为 VBAT + 10V)。

原理图如下-有什么不起作用的想法吗?
芯片是否可以出现故障?

 

BTW、我可以在 BAT Ping 上测量50V、在 VDDCP 上测量~58V、因此它应该可以工作。

我可以看到 PCHG 工作正常。

此致、RAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、
    如果电路板按图示构建、则 D27反向并将 DSG 短路为低电平。 如果仔细观察、DSG 可能会脉冲到二极管电压、从而下拉 VDDCP 并导致 CHG 无法导通。 如果 VDDCP 和 BAT 正常运行、我希望 VDDCP 和 BAT 之间的电压更像是10-11V。 要确认器件是否正常、您可以尝试禁用 bq78350-R1控件中的 DSG FET、以查看 CHG 是否会导通。 导致 UV 条件可能会转换至 PCHG 模式、同时关闭 CHG、但您可以检查 VDDCP 电压。 或者只需移除或转动 D27、看看它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Willy、

    翻转了 D27、效果非常好。

    当我刚刚将其移除时、短路会破坏 BQ76200 (DSG 引脚未推动信号- 0V)。

    我取了另一个板并翻转了 D27、它承载了短路。

    此致、RAN