This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:升压模式下的电流限制和计算器工具的密码

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606234/lm5118-q1-current-limit-at-boost-mode-and-the-password-for-calculator-tool

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118

你(们)好

我有两个问题、如下所示。

[1]在升压模式下,LM5118如何测量电流限制?

    我认为在升压模式下、应该没有电流过 Rsense。

[2]我下载了"LM5118快速入门组件计算器(snvu065a).excel 工具"。

    我喜欢在上面看到一些公式、但由于密码保护、看不到这些公式。

   我是否知道密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是降压模式或降压/升压模式。 没有纯升压模式。 出于安全原因、我们无法在网站上披露密码。 该计算器基本上遵循数据表中提供的设计指南公式。 如果您愿意、我们可以要求我们的工程师向您发送一份未受保护的计算器副本、但数据听取方程更加直接和明显。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记提一下:请发送电子邮件至 Garrett Roecker 以获取未受保护的计算器电子表格。