This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:负载瞬态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605623/ucc28631-load-transient

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC24650

大家好、团队成员。

OUT 客户正在评估 UCC28631中的负载响应测试。

在零负载的瞬态测试中、观察到非常大的压降。

但 从低于 mA 的负载进行测试、 结果有所改善。

无负载和几 mA 运行模式是否存在差异?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    感谢您 关注 TI。 在空载条件下、该器件将进入睡眠模式、以最大程度地降低控制器功耗。 控制器将无法 立即响应瞬态负载、输出电压可能会显著下降、如数据表第44页所述。

    可以使用 UCC24650的外部唤醒电路来加快睡眠模式期间的瞬态响应。 有关建议的唤醒电路及其工作原理、请参阅第43至44页。

    另一种选择是添加一些预载电阻器、以使控制器始终处于唤醒状态、但 如果添加了预载电阻器、则会影响待机功耗性能

    我希望这将澄清 你的问题,如果你有任何进一步的问题,请告诉我们。

    非常感谢。

    此致、

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen。

    需要多少个预载?

    空载的最低频率是多少? 我们在空载时观察到大约200Hz、对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据电气表和数据表图41、200Hz 是最小开关频率。 增加预加载将增加开关频率、通过查看 IC 的 DRV 引脚可以观察到多少。 您可以根据可接受的最大压降以及输出电容和负载电流来计算最小开关频率。 然后、您可以看到需要多少负载才能达到该开关频率。  

    另请查看此应用 手册、了解如何使用 UCC24650改善瞬态响应。  

    谢谢

    比利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy。
    是否没有方法可以增加空载时的最小频率?
    我们的客户认为最小频率太低、因此负载瞬态响应很慢。
    我们的客户要求最小频率约为1.5kHz。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小开关频率在 IC 内部是固定的。 增加预载将增加转换器开关频率的最小频率。