This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:分离电源轨

Guru**** 2407510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606351/tps53915-splitting-power-rails

器件型号:TPS53915

如数据表第16页所述、TPS53915的输入电压范围(VIN)可介于1.5V 至18V 之间、而偏置电压(VDD)可介于4.5V 至25V 之间。 另一方面、根据第40页上的电源建议、该器件不是为分离轨运行而设计的。 此外、VIN 和 VDD 必须具有相同的电位。  当 VDD 必须大于4.5V 时、VIN 如何为1.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 引脚和 VIN 引脚可以连接在一起并提供4.5V-25V 电压。或者分离、但 VDD 引脚需要>4.5V

     当 VDD 必须大于4.5V 时、VIN 如何为1.5V?  通过将两个引脚(VDD 和 VIN)分开、 您 可以为  VIN 提供大于1.5V 的电压、为 VDD 提供大于4.5V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 这意味 着第40页上的短语"此器件不是为分离轨操作设计的"无效?