This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:用作逆变器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606048/tps568215-use-as-an-inverter

器件型号:TPS568215

我在一个应用手册中看到、几乎每个降压转换器都可以用作逆变器。 在本例中、我需要从5-7V 反相至-1V。 由于我在其他几个转换器中使用 TPS568215、因此我也考虑将其用于该功能。

此计划是否正常?

是否有上述反向指示? 我应该注意到的任何陷阱?

欢迎提出意见、批评、想法。

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    可以将 TPS568215用作反相降压/升压拓扑。

    您需要注意以下几点:

    电感器电流的直流值将为 Iin_dc+IO_dc、  

    UVLO 功能可仅用于器件的开启、在关断时不准确、因为即使 VIN=0、VIN 引脚和 GND 引脚之间仍有1V 电压

    PGOOD 高电平和低电平将基于-1V Vo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的快速响应。

    另一个问题:如何设计稳定网络? 我使用的网络与正常降压配置中的网络相同?

    换言之、以我的原始示例为例、我是否会将网络设计为6-8V 输入、+1V 输出、相同的输出电流?

    还是在将其用作逆变器时需要考虑其他注意事项?

    谢谢。

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    输入电压和输出电压正确。 但对于电流、您应该将之前的输入电流和输出电流加在一起。

    张文森