This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:用于单节6000mAh LiFePO4电池的电量监测计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606287/bq27220-fuel-gauge-for-single-cell-6000mah-lifepo4-cell

器件型号:BQ27220

简单的问题:能否将 bq27220用作 单节6000mAh LiFePO4电池的电量监测计?

我已经阅读了整个数据表和技术参考手册、它似乎可以正常工作(尽管参数搜索不会为我提供用于测量 LiFePO4电池的此部件)。

我唯一不确定的地方是 LDO 稳压器输入、即如果电池电压降至2.45V 以下(但仍高于2V、此时将触发欠压锁定)会发生什么情况。

此外、我们将使用非常高的电流(3-4A)进行充电、但我计算出 BQ27220可测量的最大放电/充电电流为+/-8A (80mV 输入差分电压范围/10m Ω 分流器)、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    只要您正确配置 CEDV 系数、作为 CEDV 监测计的 Bq27220就应该能够支持 LFP 电池。 希望电池 OCV 曲线的拐点面积至少具有7%的容量、以便 您配置 EDV0、1和2。 但是、是的、我已经看到客户将 CEDV 监测计与这些电池配合使用、并且工作正常。

    根据 数据表中指定的 SRN 和 SRP 限制、bq27220将能够支持高达4A 的放电。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这就是我希望听到的答案

    如果 LiFePO4测量仪表的参数搜索也包含该 IC、则会很好。

    最棒的
    标记