This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003EVM。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606556/bq51003-bq51003evm

器件型号:BQ51003

实验板模块工作正常。 它现在停止工作、5.6V 时没有 LED 发光 Vrect、但没有通信数据包发回。无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动波形可能会指示问题所在、请参阅常见问题解答部分--TX 故障排除指南幻灯片6。 您是否看到通信和 RX 尝试调优 TX 的任何指示。
    需要检查的事项:
    1) EN 1和 EN 2为低电平或开路(内部下拉)--JP1和 JP2
    2) 未对适配器输入端施加电压-- J1
    3) TS--JP3处于 DIS 位置
    4) ILIM 跳线就位-- JP6在固定位置