This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:最大额定值

Guru**** 2571825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606426/tps25923-maximum-rating

器件型号:TPS25923

您好!

       下面是 TPS259231最大额定值和波形。 Vout 由 VIN 变化。 但是、如果客户进行热插拔、VOUT 将缓慢放电至 VIN、并且可能导致 VOUT 超过 VIN 0.3V。 这种情况是否会导致损坏风险? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    只要内部 FET 导通、就不会有将 VOUT 放电至 VIN 的风险。 正如您在数据表中看到的图35 (与您发布的相同)、当 Vin 被移除时、Vout 跟随 Vin 直至4.3V (大约)。 内部开关保持在接通位置、直至达到4.3V (大约)。

    此外、该器件会关闭->BFET 电压= 0V。 这通过关闭外部阻断 FET 来断开电源路径(请参阅图43)。 由于 Vout 没有放电路径、Cout 将输出电压保持恒定。

    如果您的应用需要反向电流保护、请根据图43配置器件。 请告诉我您的系统要求和用例、以建议合适的配置和器件。

    此致
    Rakesh