This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54910:EN 关断时 PG 电压升高

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606332/tps54910-pg-voltage-up-when-en-shutdown

器件型号:TPS54910

大家好、团队、

我的客户遇到了一个有关 TPS54910 PG 信号的问题。

在客户设计中、PG 通过4.7K 电阻器上拉至偏置。 它们发现、当 TPS54910关断时、PG 电压将类似于以下。

我们测试了一些波形以找出原因、VIN、BIAS、EN、SW 正常、没有任何问题。

您能帮我在 EVM 上验证它并提供测试结果吗?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    PG 引脚是否连接到任何其他器件? 如果是、您能向我展示原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vental、

    PG 连接到 CPLD、但我们已验证移除 CPLD 时 PG 信号仍然相同。 不能提供原理图、我只是在客户方面检查过、所有的设计都很好。
    我想 John Tucker 可能手头有一个 TPS54910 EVM、请获取该 EVM 并进行一些基准测试。

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了 TPS54910 EVM。  它或多或少会重现您的结果。  如果您直接与我联系、我将提供波形。  基本而言。 当 VIN 介于约0.6V 和1.2V 之间时、PWRGD 函数未明确定义。  即使输出电压超出稳压范围、外部上拉也可以将其上拉。  这并非 TPS54910所独有、但适用于几乎所有 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John、我将通过电子邮件向您发送测试结果。