This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:与系统时钟同步

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320C-Q1, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605339/lmr14030-q1-synchronizing-to-a-system-clock

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65320C-Q1LMR14030

大家好、

您能否帮助解释以下同步电路之间的区别?

实际上、TI 有一些降压器件、例如 tps57114/12-Q1、tps65320C-Q1。 它们只选择其中一个同步电路。

我是否可以在这两种情况下使用 Lo-Z 时钟源配置? 如何确定端接电阻器?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    通常情况下、GPIO 具有有限的拉电流能力、它无法驱动50欧姆等小型终端电阻器。 因此、在大多数情况下、R 项必须为1K~5K 欧姆、然后根据目标开关频率 RT=RT (freq)-Rterm 计算 RT (freq)。

    RT/SYNC 引脚具有大约100pF 的寄生电容、因此在实际应用中、CCOupo 应该为470pF、加上3.3K 电阻器和470pF 串联、以限制时钟边沿的电流峰值。

    Hi-Z 解决方案要求时钟在时钟关闭或待机状态下具有高阻抗、否则等效的 RT 电阻器可能太小、并且会产生非常高的开关频率。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

    • 我们是否可以对 Lo-Z 和高阻态时钟源使用 Lo-Z 配置?
    • 对于吹扫应用、是高阻态时钟源还是低阻态时钟源? 我认为它应该是 Lo-z 源、因为施密特触发反向器 没有高阻抗状态、您能帮您检查一下。

    此致、

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    低 Z 时钟可驱动低至50欧姆的端子电阻器、由于拉电流能力有限、施密特触发器通常无法实现这一点。

    在您的应用中、如果时钟在 LMR140X0被启用前处于激活状态、并且在 LMR140X0禁用后时钟关闭、那么您可以使用 HIZ-Z 时钟源解决方案来实现同步时钟。

    另一种简单的耦合解决方案是在时钟和 RT/SYNC 之间添加小型肖特基二极管、当然、您仍需要在 RT/SYNC 引脚上放置 RT、无论 RT 引脚处于什么状态或阻抗、该二极管都可以将 RT 引脚与时钟线隔离。

    如果有任何进一步的问题、请随时向我发送电子邮件。

    B R

    陈志安

    andy.chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、我对此表示感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我正在考虑另一种可能的解决方案:

    将同步电路配置为低阻态时钟源的网络、如果 BUCK 不需要外部时钟、则将 MCU I/O 引脚(时钟信号输出)设置为高电平、然后施密特触发器输出低电平、BUCK 将以 频率设置电阻确定的频率运行。

    如果您希望与外部时钟同步、只需让 MCU I/O 引脚输出时钟信号即可。

    当施密特触发输出低电平时、电路中有一个与 Rterm 并联的100欧姆电阻器、因此 RT 等于 Rfreq。

    没关系吗?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    您的意思是时钟链是 MCU I/O --- >施密特触发--- >RT/同步耦合网络----- >RT/SYNC 引脚?

    我不知道您的 Wole 系统电源树、LMR140X0通常是整个系统的第一个饱和降压转换器、在 LMR14030接线后、时钟将在晚些时候出现。 因此、在 LMR14030输出正常之前、MCU I/O 可能不是高电平。

    关键因素是、如果 RT/SYNC 引脚上没有应用时钟、RT 引脚应该只能看到 RT 电阻器、而没有任何偏置电压。

    低阻态时钟源的网络是一种可扩展配置、在大多数情况下、R-Term 必须为1K~5K 欧姆、然后根据目标开关频率 RT=RT (freq)-Rterm 计算 RT (freq)。

    RT/SYNC 引脚具有大约100pF 的寄生电容、因此在实际应用中、CCOupo 应该为470pF、加上3.3K 电阻器和470pF 串联、以限制时钟边沿的电流峰值。

    如有需要、请随时与我联系。

    B R
    Andy
    021-60316362