This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:PMW 至 PSM 模式转换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606380/tps82085-pmw-to-psm-mode-transition

器件型号:TPS82085

在使用 TPS82085进行设计时、我想知道转换时间是多少  

从 PSM 模式切换到 PMW 模式时、反之亦然。 转换时、电流是多少

在开关时间内? 我遇到了一些问题、即即使电压为2.7V、突发电压也会降至2.0V 以下

正常条件下设计的输出。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本应用手册详细介绍了所使用的 DCS-Control 拓扑: www.ti.com/.../slyt531.pdf

    您对时间的问题不清楚。 如果电感器电流一直达到0、低侧 FET 将关闭并进入 PFM 模式(如果 Vout 高于设定点)。

    您似乎遇到了负载瞬态问题。 您能否发布一些波形、其中包括输入电压、输出电压、负载电流和电感器电流、 哪一个显示了它?