This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:有源模式下的 bq76PL455A/VIO 输入电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606300/bq76pl455a-bq76pl455a-vio-input-current-at-active-mode

器件型号:BQ76PL455A

您好!

请让我询问 VIO 输入电流。 我知道有一个声明 IVIO_IDLE 处于空闲模式、但现在我的客户希望知道处于活动模式的 VIO 输入电流。 您能否在 工作模式下披露有关 VIO 输入电流的任何信息?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    简单的答案是-视情况而定。

    它取决于多种因素、例如配置(基本与堆栈)。 我认为 GPIO 源/接收器也由 VIO 供电、因此输入电流也将取决于使用 GPIO 进行的活动。

    在我们的 EVM 上、我在1欧姆电阻器(R62)上进行了测量、以了解一些相关信息。

    对于基本器件、我测量了几十 uA、如数据表中所述。 对于堆叠器件、我在 R62上测量了0.370mV、从 VP 通过 VIO 拉取的电流会腐蚀到370uA (包括来自 TX/RX 的上拉电阻)

    因此、该信息不是流入引脚的真正输入电流。 但是、它是 VIO 电路使用的总电流(无 GPIO 活动)典型用例的数据

    希望这对您有所帮助...