This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:电感器电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021, BQ24195, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605935/bq24195-inductor-current

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:TPS63021TPS61232

您好!

从数据表中可以看出、电感器电流纹波取决于充电电流。 在我的案例中,最大充电电流约为500mA;如果系统要求的电流高于充电电流,那么在这种情况下,我是否必须将总电流(系统加充电电流)置于电流纹波公式中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    是的、正确。

    但是、正如一个侧注、您可能还需要考虑您在充电器上设置的输入电流限制、因为这将限制系统从转换器接收到的电流。

    例如、如果您设置1A 的输入电流限制(假设输入电压为5V、电池电压为3.8V、效率为90%)、您将看到转换器允许您通过电感器进行平均推导的大约1.2A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    我之所以提出这一问题、是因为在我的设计中、在 BQ24195之后、 我主要用于电池管理、有一个升压(TPS61232 5V 输出)和一个降压转换器(TPS63021、3V 输出)、我想知道 BQ24195输出的纹波电流在电源升压和降压转换器时是否会给我带来问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    您确实需要更加关注 bq24195 SYS 上的纹波电压、因为纹波电流通常由输出电容滤除。 只需确保您遵循 bq24195 (或适用于任何此类降压转换器)的设计指南、从而降低输出电压纹波。


    此致、
    Joel H