This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 有单节 LiFePo4电池过压保护器件?

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604181/ti-have-a-single-cell-lifepo4-battery-overvoltage-protection-device

主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

您好!

我能否检查 TI 是否具有单节 LiFePo4电池过压保护器件。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Poh、

    您是否正在寻找集成了此功能的电池充电器? 或者、您是否仅在寻找一些可防止 OV 的前端保护 IC?

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    需要 OVP 集成解决方案。

    最好的 rgds

    公里/小时  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、KPK、

    我们有许多单节电池充电器可支持 LiFePO4电池、这些电池还具有电池过压保护功能。

    您能否为我提供有关您的应用的更多详细信息以缩小应用范围?

    详细信息如下:
    所需的最大充电电流和系统负载电流
    最大输入源电流
    输入类型和额定功率
    I2C 控制或独立充电器


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    它们有2种类型的电池源。 一个用于节点、另一个用于服务器。

    对于需要更低功耗的便携式节点:
    他们选择 Fulldriver 170420 LiFePo4、
    3.2伏
    110mAh
    0.352Wh
    094260法国
    更喜欢独立充电器

    对于服务器:
    1.他们计划使用
    3.2V
    1500mAh
    4.8Wh
    更喜欢独立充电器


    Best Reg、
    公里/小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、KPK、

    您计划使用什么作为输入源进行充电? 您的电源可以为每个应用提供多大的电流、它将提供多大的电压?

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    这是方框图、这是否起作用?

     \

    此致、
    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    很抱歉、我只需确认终端客户、他们实际上正在查看独立 OVP 器件。 它们将移除方框图中的 BQ28Z610电量监测计。

    此致、
    公里/小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、KPK、

    只需确认一下、您基本上是在寻找电源监控器、而是在寻找电池(与充电器分开)? 本质上、您的客户希望使用独立过压保护器替换方框图中的电量监测计、以便您不会对电池过度充电。

    如果您正在寻找这种解决方案、请查看 bq29709、它具有3.85V 电池 OVP 保护功能、这对于您客户使用的 LiFePO4可能很有用。

    此外、如果这是您正在寻找的解决方案类型、我可以将您的问题移至监控器、保护 e2e 论坛。



    此致、
    Joel H