This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 真正的负电源

Guru**** 2758205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2578A, TL5001A, TPS65130, TPS60400, TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605660/true-negative-supply

主题中讨论的其他器件:LM2578ATL5001ATPS65130TPS60400TPS63700

大家好、

我们的产品系列中是否有真正的负电源器件? 取代 LTC7149的东西。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LTC7149是反相降压/升压转换器。 有许多可能性。 您能否布置输入电压、输出电压和电流? 然后、我们可以选择一些可能的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我正在寻找正确的接地基准。

    即、LTC772的接地引脚实际连接到接地:

    我已经查看了我们产品系列中的解决方案链接、但对于我们的所有解决方案、接地以负电源为基准:  

    这就是为什么需要真正的负电源:当正开关电源以负配置连接时、有可能使电流从电源的输出回流到控制电源的数字接口。 真正的负电源具有一个接口、此接口被设计成在不反相的情况下连接至控制逻辑。

    以下是尝试满足的要求:

    输入:24V

    输出:-20V

    输出电流:~250mA

    电源正常功能。

    期待您的反馈

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在查看各种旧版控制器、例如 LM2578A、LM34063A、TL5001A、TL1491A 等 我认为其中任何一个都没有电源正常功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们似乎没有一个接地引脚以接地为基准的反相电源、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我搜索发现的部件。  作为免责声明、我所在的小组不会提供任何内容、但也许其他人知道某些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    如果您正在搜索24V 输入电压的器件、我不知道产品系列中的任何器件、但我们有几个介于+5V 至-5V 之间的器件、例如 TPS63700或 TPS60400。 还有一些具有2个输出、一个正输出和一个负输出、例如 TPS65130

    您希望 GND 引脚以系统 GND 为基准的原因是什么?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的建议! 我希望 GND 引脚以系统 GND 为基准的原因是基于我上面提到的内容。

    这就是为什么需要真正的负电源:当正开关电源以负配置连接时、有可能使电流从电源的输出回流到控制电源的数字接口。 真正的负电源具有一个接口、此接口被设计成在不反相的情况下连接至控制逻辑。

    谢谢!

    进行了比较