This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250阻断 FET 不工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606146/bq24250-bq24250-blocking-fet-does-not-work

器件型号:BQ24250

BQ24250的引脚 IN 上连接了一个阻断 FET。 但是、当我断开中引脚处的电源时、IN 处仍有一些电压(大约为1.9V)、以便连接的 LED 亮起。 我是否必须停用 CE 输入以实现 FET 阻断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、  

    这是 bq24250内部逻辑的已知错误。

    如果时间足够、LED 应停止发光。  

    但是、为了加快这一过程、我们希望输入电容器的漏电速度比充电器中的泄漏电流快得多。

    作为权变措施、我建议在 IN 和 GND 之间放置一个1k Ω 下拉电阻器。  

    请告诉我们这是否能修复您看到的内容。

    此致、

    Joel H