This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:随温度变化的低压降电压漂移

Guru**** 2584905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606238/lp5907-low-drop-voltage-drift-with-temperature

器件型号:LP5907

大家好、团队成员

您能不能与我分享一下温度?的低压降电压漂移

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    25C 时的标称压降电压为120mV -这将在标称温度范围内变化+3000ppm/度 C 例如、在85°C 时、60 * 3000 ppm = 180000 ppm、这相当于18%的变化。 这意味着压降将为120mV * 0.18 + 120mV = 141.6mV。

    此致、
    Mike