This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:设置为进入跳周期模式和脉冲跳跃模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605944/lm25122-q1-setting-to-enter-skip-cycle-mode-and-pulse-skipping-mode

器件型号:LM25122-Q1

尊敬的所有人:

■问题1:如何设置跳周期模式的阈值?

在数据表第21页和第22页第一段的前半部分、我了解到我们应该通过外部电阻器设置 Vmode。

但是、在数据表第22页第一段的后半部分、我了解我们应该将斜率或 VCC 拉高或低。

我们应该如何设置阈值?

■问题2:当 MODE =高电平时、二极管仿真模式和脉冲跳跃关闭?

如果我们设置 MODE=High、该器件在轻负载和常规负载下是否会以相同的频率工作?

■问题3:禁用脉冲跳跃的条件是什么?

在数据表第22页的第二段中、我了解我们应该将 MODE=Low 设置为低电平。

但是、在数据表第3页的 MODE 引脚说明中、我了解到脉冲跳跃将在 MODE =低电平时启用。

我们应该怎么做?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第3页的引脚功能表提供了简要说明:拉模式>1.2V、激活强制 PWM 模式。 将引脚短接至 GND 以实现脉冲跳跃。 当 MODE <1.2V 但未接地时、它是跳周期模式。