This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:此器件进入间断模式的情况

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605927/lm25122-q1-situation-that-this-device-enter-hiccup-mode

器件型号:LM25122-Q1

尊敬的所有人:

该器件的 VCC 稳压器电流限制为50mA。

当电流超过此限制时、该器件是否也 会进入间断模式?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当它达到限值时、VCC 将下降、开关可能会由于 VCC UV 而停止。 如果电流减小、VCC 可能会恢复、IC 可以重新启动。 但它与数据表中提到的断续模式不同。