This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970的 MOSFET 选择

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604790/bq2970-mosfet-selection-for-bq2970

器件型号:BQ2970

您好!  

我想在 我的设计中使用 BQ29700、即单节电池。 最大充电电流为0.5C (10mA)、应用为无线耳机、我是否知道有任何建议/如何为 Cout 和 Dout 的 MOSFET 选择?  

 

希望很快收到您的回复、

谢谢、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KH、

    您是否已尝试遵循 bq2970的应用部分? 如果您没有、请查看、如果您感到困惑、请向我们提出问题。

    谢谢

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Miguel:

    您能与我分享应用链接吗? 我无法从网上找到它。

    谢谢、此致、
    :KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KH、

    请查看数据表上的第21页。

    谢谢

    m