This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:60V 应用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606260/lm74610-q1-60v-application

器件型号:LM74610-Q1

尊敬的先生  

我想将 LM74610用于60V 应用(24V 电池)  

1.我是否知道 LM74610支持60V 输入电压??

2.我是否知道 TI 有适用于60V 输入电压应用的参考设计??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    LM74610无法支持60V 输入电压。 阴极到阳极的额定电压高达45V。

    相反、您可以查看支持高达75V 输入电压且符合汽车标准的 LM5050-Q1。
    www.ti.com/.../LM5050-1

    参考设计可在产品页面的"工具与软件"文件夹中找到。 以下是一个汽车参考设计示例:
    http://www.ti.com/tool/pmp7936

    谢谢!
    Alex