This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:双向开关应用的替代方案

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606307/lm9061-alternatives-for-bidirectional-switch-applications

器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好!
我们的应用需要在 负载的高侧驱动双向 N-FET 开关、以便可以随时断开负载。 (如第23页的 LM9061数据表中的图22所示)

我找到的最接近的解决方案是 Micrel 的 LM9061和 MIC5060、它们提供 FET 栅极-源极电压的自举。
您能提出任何备选方案吗?

关键因素包括:

1) 1)系统中的最大电压为18V。

2)封装更小 、(首选 SOT-23-6)

3) 3) 更短的关断时间更可取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5060比 LM9061便宜、并且提供更好的规格/性能。

    LM9061上市已超过20年(于1995年发布)、因此未 使用最新技术来降低成本。

    谢谢、

    Alex