This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电量监测#39;退出电流#39;在涓流充电时设置?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605767/bq34z100-g1-gas-gauging-quit-current-setting-when-trickle-charging

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我们有一个具有6S1P 镍氢12000mAh 的应用。 当检测到充电终止时、施加~100mA 电流。 我们是否应将"充电电流阈值"设置为低于涓流充电速率、以便电量监测计认为在涓流充电时仍在充电? "退出电流"是否应高于100mA、以便在对 OCV 读数和 Qmax 进行涓流充电时进入弛豫模式?

有时、电池组会在充电终止后持续进行2-3小时的涓流充电。 如果电池组在充电终止后很长时间内未进入弛豫模式、这是否会对 Qmax 和 RA 表产生不利影响?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Allan
    对于我们的监测计、锥形电流应设置为大于 CHG 电流阈值、而 CHG 电流阈值应大于 QUIT 电流。

    因此、如果您在监测计检测到充电终止时、电流为100mA、那么您的 CHG 电流应该是70mA、而您的退出应该是30mA 或40mA。

    即使您通过充电终止继续充电、电量监测计也会将其视为过充情况、这不会影响 Qmax 或 Ra 表。 监测计将使用 EOC 上的 DOD、该 DOD 是在计算出的 Qmax 发生充电终止时获取的。 如果在静止时采用另一个 DOD0来满足4uV/s 的 dv/dt 条件、则它将使用该 DOD0而不是 EOC 上的 DOD 进行 Qmax 计算。 如果无法获取、则会在 EOC 处使用 DOD、这将提供合理的 Qmax 值。

    我希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Onyx;
    我们对6S1P 应用 bq34z100-G1、电流感应电阻器为2mohm、在黄金学习之前下载默认 srec 文件、默认 CC 增益/Delta 为10mohm、校准电流和电压时、bq management studio 提醒校准值超出范围、导致错误的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为 bq34z100被设计成与2m Ω 感应电阻器一起工作。 最小值为5 m Ω、这就是您获得该校准误差的原因

    谢谢
    Onyx