This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:输出脉冲延迟

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606326/lm3409hv-output-pulse-delay

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

大家好

我有一个采用 LM3409的电路设计。 它有一个 LM3409、其余设计与手动建议相同。 LM3409的输出连接到2个 LED 灯串、每个灯串的电流为 pàrallel μ A、每一个 LED 为3个。

我的输入和输出 I-V 数据是12V 标称输入、9V 标称输出、每个灯串2A 平均 LED 电流、525000Hz 频率....

此外、我将一个频带脉冲连接到 EN 引脚。 该脉冲的长度为1000us、频率为25Hz。

我计算了组件值、SPICE 电路如下:

我的问题是、与使能脉冲相比、输出脉冲上升存在延迟。 您可以在下图中看到它。 输出脉冲(黄色)不遵循 EN 脉冲(粉色)。 输出脉冲在 EN 脉冲的上升沿之后上升300us、并且随着时间的推移而结束、因此输出脉冲的持续时间仅为700us Aprox、而不是1000us 作为使能脉冲。 我不知道上升沿为什么会有这样的延迟。  

为什么在输出脉冲中获得这样的延迟? 任何想法

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    是的、器件将进入低功耗关断模式、因为 VCC 有足够的时间在25Hz 下每个周期放电足够低。

    您可以使用 UVLO 引脚而不是 EN 引脚来防止此延迟。 其行为方式相同、只是 VCC 不会放电、器件不会进入低功耗关断模式。 这将消除延迟。 如果您仍想将 UVLO 功能与电阻器(阳极至 UVLO、PWM 信号至阴极)一起使用、则可以将二极管或 PWM 信号连接到 UVLO 引脚。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,克林顿

    我不知道您的具体意思。 您是不是说在 EN 和 UVLO 之间添加一个二极管? 是这样吗? 电路的其余部分(包含 UVLO 电阻器?)是否正常?

    是否有任何其他方法可以在不修改布局的情况下避免这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    整个电路看起来不错。 但通过我在 PWM 信号之间放置的二极管(您现在要应用到 EN 上的二极管)、会将二极管连接到 UVLO。 当信号为低电平时、二极管会将 UVLO 下拉、当信号为高电平时、二极管会反向偏置、UVLO 会变为高电平。 从 UVLO 引脚到接地的 FET 也适用于反相 PWM 信号。 在这种情况下、您只需将 EN 引脚连接至高电平、除非您想要完全关断器件。

    如果您甚至不关心 UVLO 功能、例如您知道 EN 或 UVLO 在施加完整输入电压之前将处于低电平、那么您可以像现在使用 EN 一样直接驱动 UVLO。

    我不确定如果不进行一些小布局修改、可以完成该操作。 但是、您可以通过简单的排除来测试它、看看延迟是如何消失的。

    此致、

    克林特