This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:热性能信息

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606229/tps7a7100-thermal-info

器件型号:TPS7A7100

您好!

 TPS7A7100RGT 的热性能信息指定 ThetaJA = 44.6°C/W、ThetaJC = 54.3°C/W

此信息似乎不正确。  

请阐明 ThetaJA 如何低于 ThetaJC。

建模中是否存在拼写错误或错误假设?

此致、

Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chetan、

    参数 ThetaJC (top)=是从芯片到封装顶部的热阻抗。 它假设热流仅流经封装顶部、而不是电路板。 我同意、如果我们在外壳底部查看暴露焊盘的 ThetaJC、则需要低于 ThetaJA、 因为从芯片到电路板的热阻抗会增加从电路板到环境的热阻抗、从而产生 ThetaJA。 但是、对于 ThetaJC (顶部)、情况并非如此。

    此致、
    Mike