This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:BQ76920EVM

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ78350, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606249/bq76920evm-bq76920evm

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1BQSTUDIO

尊敬的先生:

在操作 guage 函数 IC BQ78350时、EV2300、BQ76920EVM、BQ78350和 Battery Management Studio 之间的连接存在可靠性问题  

使用 EV2300时、电路板(BQ76920EVM)与 PC 之间的连接出现问题。 在建立连接后、它会自动断开。

2.在 Battery Management Studio 中、当我们按下 Data Memory 时、会在左侧屏幕底部看到 Device spressed error

3.当我们将 EV2300 USB SMBus 与 PC 连接时、会同时听到连接和断开的声音。 但它实际上是连接的。

在执行 EVM 启动指南第20步至第26步(在第2.2.2节“电量监测计快速启动”下)中提到的步骤时,我们将启用 FET,然后校准电流。

我们无法校准电流,因为它发生故障(附加屏幕截图),而且在 FET 打开后,PACK 输出端子不显示任何电压。

此致、

穆苏| FAE

Avnet India Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仪表板显示电池电压为7277mV。 您在此电池组中支持多少节串联电池。 这些问题可能与 AFE Cell Map 配置问题有关。 您可以检查 REGOUT 上的电压、以确保 bq78350-R1由2.5V 电源供电。 请附上 bqStudio 寄存器屏幕的屏幕截图、以便我可以检查一些标志的状态。