This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电流限制特性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605508/bq24780s-current-limit-characteristics

器件型号:BQ24780S

我们的客户正在研究 BQ24780S 并测试电流限制特性。

查看附加的文件。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2043.BQ24780S--Current-Limit-Characteristics.xlsx

 

测试条件

VIN = 19V

负载:电动负载 CCCV 模式10V/4A

BQ24780S 设置:

          充电电压= 14.8V

          充电电流= 1024-3520mA

 

启用外部电流限制后、OCP 似乎在2496mA 设置点逐渐工作、而客户将 OCP 设置为3A。

它的行为是否正确?

 

よろしくお願いします。μ A

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE  Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 ILIM 引脚将充电电流设置为2.4A、则充电电流不应达到3A。
    ILIM 引脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看到我在上一个帖子中附加的 Excel 文件,该文件也包含客户的电路吗?

    根据电路、ILIM 引脚电压= 0.6V、也就是说、应设置3A OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、我没有发现任何问题。 要进行调试、请执行以下操作:

    强制 ILIM 电压为其他较低或较高的值、以查看相同点或不同点的电流限制。 这可以告诉我们 ILIM 稳压是否完全控制充电电流? 如果没有、我们需要检查其他哪些因素会限制充电电流? 什么是充电电流寄存器设置?

    2.如果 ILIM 引脚完全控制电流、我想让充电器进入涡轮模式并监控 IDCHG 引脚、以检查 VSRP-SRN 电流感应是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能再看到我更新的 Excel 文件吗?

    该文件最初也具有寄存器值。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8004.7888.BQ24780S--Current-Limit-Characteristics.xlsx

    然后绘制“设定充电电流与测量充电电流”图。

    在图中、您可以看到针对外部 OCP 设置的禁用和启用之间存在一些差异。

    在使能条件下 、当 ILIM=3A 时、在大约3A 时、设置和测量之间存在较大的差异、而禁用条件没有差异。

    为什么会出现这种差异?

    谢谢、此致、
    首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 立即了解。 ILIM 引脚电流限制具有软拐点。 您可以看到:在3A ILIM 设置下、实际充电器电流从2.496A 0x14H 设置下降。

    这是因为 ILIM 电流限制控制是一个模拟电路和二极管、或与多个其他控制环路一起使用。 当充电电流接近设定点时、ILIM 缓冲器信号会更高、足以使二极管向环路传递一个小电流并限制电流。

    谢谢、