This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:功率耗散与放大器;输出电容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604696/ucc27524-power-dissipation-output-capacitance

器件型号:UCC27524

您好!

我目前正在系统中使用 UCC27524来驱动 IRLR3110、我正在计算系统的功率耗散。  

您是否建议使用数据表中的公式4和7来确定这一点?

最初、我使用"CMOS 功耗和 CPD 计算"应用手册来确定系统中的功率损耗、但无法找到 UCC27524驱动器级的输出电容。  

根据这篇文章、似乎我们没有此参数-您是否曾为 UCC27524描述过它的特征?

  

此致、
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    参考您链接的文章、设计团队使用仿真来确定 UCC27524是否可以在特定天线频率下运行。 我不认为已经做了任何评定、但我可以与我们的测试团队核实这一点。 通常、选择开关频率是为了使结温保持在额定限值内。

    如果使用栅极电阻器来计算开关损耗、我建议使用公式(4)或公式(6)。
    公式(7)将为您提供静态功率耗散。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    感谢您的上述回答。 还想澄清一点...

    在所附的原理图中、ROL = 0.5欧姆(内部 Rol) // 20k 欧姆(外部 Rpulldown)。  只需确保等式6具有正确的 ROFF、Ron 和 Rgate 值。

    e2e.ti.com/.../UCC27524_5F00_SCH.docx

    谢谢、

    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    对于 R_OL、如果要使用最坏的功率耗散情况、我将使用1Ω Ω(最大 R_OL)。

    R_GATE 将约为39Ω Ω、因为20kΩ Ω 分流电阻器在开关周期内可以忽略不计。

    此致、
    Mateo