This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:充电电流低

Guru**** 2403235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602267/bq51013b-charge-current-low

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ51003BQ51013

我在 BQ51013B 后面有一个 BQ25100 (原理图类似于 TI 提供的一些参考设计)。

BQ25100上的电流充电设置为200mA。

如果我在 BQ25100输入端外部施加5V 电压、则充电电流正常:200mA。

当我尝试从无线电源侧充电时、我只有60mA。

BQ51013B 的限制因素有哪些? Rilim 正常(1k2 + 196应该大约为225mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在输出端使用电阻负载加载 bq51003时、是否仍能在60mA 时看到5V 电压?
    对于该测试、请勿加载 bq25100。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么我再次进行测试。 当 bq51013为 BQ25100提供电流时、我看到流入电池的电流为90mA。 (不像我之前说的那样60 mAs)。 但是当我直接为 bq25100加电时,充电是正确的:200mA。

    那么、我回到您的测试中。
    我从 bq25100中取出电池。
    我在 BQ51013外放置了一个电阻负载、并查看流经该电阻器的电流。
    - 47欧姆为我提供大约90mA 的电流
    20欧姆给我一个大约250mA 的电流:-)

    因此无线解决方案似乎能够提供请求的电流! 但当 bq25100请求该电流时、它不会这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您运行测试。
    这两个电路中的每一个似乎都在工作。

    当连接两个电路时:
    1) 当 bq25100仅提供90mA 电流时、bq51003的直流电压是多少?
    2) 是否启用/禁用通信电流限制(EN1/EN2配置)?
    3) bq51003输出电压的噪声级别是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) bq51013和 bq25100之间为5V

    2) EN1/EN2是微处理器的插件、但在微处理器端尚未配置、因此应由 bq51013在内部下拉

    3) 3) 5V 似乎正常、未发现噪声。

    另一个注释、我发现 bq25100快速切换至低充电电流。 当这个开关已经打开时,如果我把电池放在一个外部充电器上,充电电流还不会降低(我的外部充电器看到的电压为3.8V).... 奇怪的是、bq25100在此步骤中已经降低了终端充电电流。 但我不认为这个问题与无线模式下的低充电电流有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,今天,我遇到了同样的低电流问题(60mA,然后50mA…… 缓慢下降)、其中5V 直接施加到 bq25100的输入上。 这方面的问题似乎是… 我今天看不到200mA 的电流(但我已经看过了!!!!)...

    在这里、我的 bq25100相关原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意以下几点:

    1) 尝试移除 TS 引脚上的 C33 1uF 电容

    2) 尝试将 RT2替换为10k 电阻器

    3) ISET 引脚上的电压与 OUT 上的电压之间的关系

    4) 发送布局文件以供审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)移除 C33不会产生任何影响。

    2)

    -使用 RT2 (不使用 C33):输出32ma (是的,我并不总是在70或90左右)

    -用10k 代替:32ma

    -删除 RT2 (无 RT2,无10k,无 C33):52ma!!

    3) 3)用10k 取代的 RT2进行测试  

      -ISET 电压:280mV

      -输出电压:4,07伏(有关信息,我在未连接电池的情况下也得到最后一个电压)

    4) 4)我稍后会尝试发送它

    但我还是成功地给电池提供了200mA 的电流:-)。 使用2 种方法:5V 直接连接到 bq25100或与无线器件配合使用:-)  

    为了成功实现这一目标、我需要放置一个"完全"放电电池(我使用工具将其放电至3V。)

    我通过这种方法成功地为电池充电(我的250mA 电池电流为1h15)

    我需要调查、但我认为如果我放电电池"中间"放电、则完全充电不会开始、在本例中、我的电流介于32ma 和90度之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一种可能是 IC 上的焊料问题、开路或间歇性引脚。 您是否在多个设备上看到相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉、我找到了问题的根源。

    问题是我在充电器和电池之间的电流。

    充电器看起来不像这样,在这里使用万用表时,似乎对电池的影响不大......