This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:关于软启动电容器计算公式

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606092/tps62140a-about-soft-start-capacitor-calculation-formula

器件型号:TPS62140A
主题中讨论的其他器件:TPS62135

您好!

您能不能告诉我软启动电容计算公式。



该电压是多少(1.25V)?
数据表的"电气特性"中没有任何说明。
因此、我收到了客户的问题。
此外、客户希望知道最大值和最小值、以考虑软启动时间。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下一节将介绍1.25V、如图8所示。 SS/TR 引脚和 FB 引脚之间存在增益。 SS/TR 应高于~1.25V、FB 才能达到其完整的0.8V 电平。 理想情况下、1.25V 应为1.2V、如图8所示、但由于 SS 末端的非线性、FB 处的完整0.8V 应达到1.25V。

    与 SS 电容的~10%容差和 SS/TR 电流源本身的容差(也约为10%)相比、1.25V 值的容差可以忽略不计。

    此外、TPS62135/6还具有更小的尺寸、更高的电流和更好的精度、值得推荐。