This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将直流电压输入到 PFC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A, UCC28180, UCC28060, UCC28061, UCC28063, UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606124/input-the-dc-voltage-to-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC28063AUCC28180UCC28060UCC28061UCC28063UCC28220

你(们)好

我的客户考虑使用 UCC28180、UCC28060、UCC28061、UCC28063A。
他们认为他们将 DC110V 输入到设计为输入 AC100/200V 的电路中。
他们可以像这样使用它们吗?
如果可以、是否有参考设计等?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    感谢您对这些器件的关注、我已要求我的同事研究您的问题。 您应在第二天或第二天内收到回复。

    此致
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三,

    所有这些 PFC 控制器都使用直流输入。

    我已经使用高压直流电源测试了 UCC28180和 UCC28063、但没有可向您展示测试结果的参考设计。

    您可能还需要考虑使用 UCC28220、这是一款双路交错 PWM 控制器。

    此器件的参考设计材料可从此处获取:

    John