This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023是否有任何派生器件可供使用?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28600, UCC28C43, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605361/lm5023-lm5023-have-any-derived-part-for-use

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28600UCC28C43UCC2894

LM5023是否有任何派生 器件可供使用? LM5023的最高频率为130KHZ、这限制了电源的尺寸。我喜欢 QR 模式、但希望频率达到200kHz 或更高、从而使电源更小、更紧凑。 有什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘 Rob、

    在此感谢您关注 TI。

    问得好。 LM5023和 UCC28600被限制在该频率范围内、以便更轻松地通过 EMI 限制。

    您是否了解过使用 ucc28c43等 PWM 控制器? 根据您所做的操作、该控制器的频率为1MHz、但不像 LM5023那样是 QR 或谷底开关。

    或者、您可以将 ucc2894视为有源钳位:

    该部件的运行频率为200kHz、但您可以将其同步到更高的频率。

    您能否描述您的应用及其要求、以便我们更好地提供帮助?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    QR 模式会在 EMI 、性能和成本之间做出折衷。QR 模式的另一个优势是在轻负载条件下。频率越低、转换器效率越高。UCC28C43、UCC2894是恒定频率 IC。我使用控制器设计 DCDC 转换器。 TI 以前是否针对一些特殊定制器修改过 LM5023? 我确实发现 更符合  LM5023标准的 IC、丝印已更改、引脚与 引脚兼容、但频率高达200kHz 或更高。 我不知道如何获得这样的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刘 Rob、

    这适用于移动充电器、适配器等需要满足 CoC/DOE 效率和待机功耗要求的外部电源吗?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    小型直流/直流转换器、例如砖型直流/直流转换器。我关心 EMI 性能和功率密度。首选更高的频率。TI 以前是否修改过 LM5023? 如何获取它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘 Rob、

    我不知道 LM5023在更高频率下有什么变化。

    您能否提供以下信息、我可以在我们的所有电源产品中搜索适合您的参考设计?:

    输入电压最小值和最大值

    输出电压

    最大持续电流。

    此致、

    John