This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:REGOUT 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604623/bq76930-regout-issue

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ78350、BQ78350-R1

您好、先生、

在 BQ76930 EVM 参考的帮助下、我们正在使用 BQ78350-R1电路开发 bq76930。 我们面临 AFE 的 REGOUT 引脚问题、该引脚在 AFE 到 Bq78350的电源分流之前提供完美的2.5V 输出。 一旦分流器闭合、2.5V 电压就会降至0.8V。 我们查看原理图、但不确定控制器电压下降的原因。 有线索吗?  

谢谢、

Akilan G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 TI_EVM 和 TI 原理图还是您自己的原理图? REGOUT 被拉至小于1V 的低电平的唯一方法是、REGOUT 上的负载消耗大于40mA 或正在被短接至 GND。 典型的 bq78350-R1从 AFE 的 REGOUT 获取小于1mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的回复、是的、我指的是 TI_EVM 原理图。 幸运的是、我发现问题是 Bq78350-R1未正确焊接。 焊接后解决了该问题。 BQ studio 正在工作。 充电和放电效果太好。 但现在的问题是、最后一个电芯的波动幅度为0.15V。 (示例:实际的第6节电池电压为4V,但波动范围为4V 至3.85V,反之亦然)。 因此、只有第4、第5和第6节电池存在电池平衡问题、并且电池充满电时也存在问题。 如果能给我一个线索、那会很棒。

    注意:我正在使用6节电池,并从 EVM_TI 原理图中删除了一些模拟用途电路。

    谢谢、

    Akilan G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我刚刚发现、由于二极管从 VC10到电池的压降、最后一个电池会发生波动、因此通过从 C10到电池的1k 电阻绕过了路径。 现在工作正常。

    谢谢

    Akilan G