This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:关于软启动计算

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606008/tps563210a-about-soft-start-calculation

器件型号:TPS563210A

让我检查一下 TPS563210A 的软启动公式。

但是、数据表在公式下方进行了说明、数据表图17和图28以及29不匹配。

我认为公式中有某处的单位的拼写错误、对吗?

 (例如、TSS (ms)为排印错误、正确的是 TSS (s)等)

※I 根据 Css 计算得出:8200pF、TSS 为0.89913μs μ F。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    请仔细检查计算结果、对于8200pf (8.2nf)、我认为 TSS 应为8.2e-9*0.765*0.86/6e-6~=0.9ms。

    检查波形10%-90%、它们匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张玉山

    感谢你的答复。
    我同意您的计算、但单位为0.9μs μ V。
    数据表方程描述为"TSS (ms)"、我认为"ms"的单位是拼写错误、对吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    是的、"ms"应该是"s"、我将让团队纠正它、谢谢。