This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54336A:如何让 WebBench 在超过5ms 的时间内模拟启动?

Guru**** 2558710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605358/webench-tools-tps54336a-how-can-i-get-webbench-to-simulate-startup-for-longer-than-5msec

器件型号:TPS54336A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要一个慢启动稳压 器、以避免稳压器的启动输入电流过大。  Webench 仿真启动时间为5ms、我看不到更改方法。  对于这个、我从10ms 开始、但在5ms 时、我仍然看到输入电流以线性方式上升了或多或少。  我需要查看它在5msec 之外的作用。  甚至可能需要超过10msec。

如何在超过5ms 的时间内仿真启动?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    看起来 Webench 刚刚构建了5ms、但您可以从 Webench 导出 TINA 模型、TINA 可以支持将时间更改为超过5ms。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我必须做的事情。