This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:开关频率容差

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603773/tps65263-q1-tolerance-of-switching-frequency

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65263

大家好、

我对 TPS65263-Q1开关频率的容差有疑问。  

我想将开关频率最小值设置为1.8MHz、以避免调幅频带干扰。

VIN=5V+/-150mV

Vout=1.2V

由于此器件的最短导通时间为110ns、因此允许的最大开关频率为1.983MHz。  

是否无法设置开关频率最小值为1.8MHz、最大值为1.983MHz?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何计算最大 FSW=1.983MHz?

    我的计算:

    当 Vin=5.15V,Vo=1.2V 时、导通时间=110ns ->最大 fsw = ~2.12MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我使用了 Vinmax=5.5V (+10%)。

    实际 Vinmax = 5.25V (+5%)

    在这种情况下、fsw max = 2.078MHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsuji-San

    因此、最小 fsw = 1.8MHz、最大 fsw = 2.078MHz。
    范围太窄、TPS65263-Q1 Fsw 精度与此应用不匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果最小 Fsw = 1.8MHz、频率容差是多少?

    有多个电源轨、我可以更改电源树配置以通过其他稳压器生成1.2V 电压、但 TPS65263必须生成1.35V 电压。

    我想知道是否可以使用 Vout=1.35V。

    VIN 最大值= 5.25V

    VOUT = 1.35V

    Fsw = 2.338MHz

    是否可以设置 FSW 最小值= 1.8MHz 和最大值2.338MHz?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 EC 表中、有针对 fsw=500kHz 的修整、容差范围为430kHz 至560kHz、变化范围为-14%至12%。
    如果将 fsw 设置为高频率、例如 fsw=(1.8+2.338)/2=2.069MHz、变化范围将更大。 (可能是+/-20%、我需要与测试工程师进行仔细检查。)
    因此、我认为它仍然无法支持您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tsuji-San

    我已检查 ATE 测试数据。

    如果设置 fsw=(1.8+2.338)/2=2.069MHz (ROSC=20k Ω)、则变化约 为+/-200kHz、因此我认为 TPS65263-Q1可以支持您的应用。

    此外、ROSC 的精度 也会影响 FSW 变化、建议使用<=1%的电阻 器精度。