This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:当使用 SOH 模式但电池仍然充满时、BQ35100 SOH 值在几小时内降至0%

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605451/bq35100-bq35100-soh-value-drops-to-0-within-a-few-hours-when-using-soh-mode-but-the-batteries-are-still-full

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: TPS63030

每次我们进行 SOH 测量时、该值都会下降满量程的2%、但实际上电池电量并未耗尽2%。

我们使用的是 BQ35100芯片。

该芯片加载了德州仪器 v1.02 bld10的默认 BQ35100映像、但进行了以下更改...
1) 1) CC 偏移、电路板偏移、电流和电压针对我们的电路板进行校准。
2) 2) 将化学 ID 0607加载到器件中。
3) 3)监测计配置为 EOS 模式。

我们的系统由两部分组成。  

1) 包含两节并联 Tadiran TL-5930电池的电池组、总容量为36000mAh。  标称电池电压为3.6V、但在低温下可能会下降至3.0V。  与电池串联时、电池组内部有一个200mil 电阻器、该电阻器是单独保护电路的一部分。

2) 2) 位于电池组之外的另一个外壳中的电路板。  我们的卡将在1.8V 至5.5V 的输入电压下正常工作。  BQ35100 Regin 引脚由来自德州仪器 TPS63030的恒定3.3V 电压供源。  BAT 引脚被直接接至电池组的输出。  我们使用的是100毫欧的感应电阻器。  峰值电流约为50mA、睡眠电流低于1mA。  系统已被取消签名、暂时支持几百 mA 的负载、但在该测试期间不会发生这种情况。


该电路板通常休眠8秒左右。  唤醒200毫秒、然后恢复睡眠。  该过程无限重复。

下面是我们用于读取 SOH 值的软件过程。
1) 1) 将 GE 引脚置为有效。
2) 2) 等待至少4秒钟。
3) 3)发送监测计_START
4) 4) 等待至少10秒钟。  在这10秒内、该电路板至少会处于睡眠和唤醒状态。
5) 5)发送 Gauge 停止
6) 6)等待至少4秒钟。
7) 7) 以每4秒不超过一次的速率轮询 G_DONE 位、时间最长为1分钟。
8) 8)等待至少4秒钟。
9) 9) 如果 G_DONE 位在一分钟内设置、则从监测计中读取 SOH 值。


如果我将一组新电池放入电池组并发送 new_battery 命令。  SOH 测量在第一个测量周期后读数为98%、但在几个小时内降至0%。  使用上述指定的电源使用寿命曲线、电池寿命应超过一年。

使用相同的电池组。  如果我再次发送 new_battery 命令。  该过程将重复。  监测计报告98%、然后在几小时内缓慢衰减至0%。

以下是我的问题...

1) 1) 200m Ω 电阻器是否会影响 EOS 算法的精度?
 A) 如果是、是否有任何类型的设置更改可用于校准或最大程度地减小其对测量的影响。  许多实际系统将包括由于电缆或保险丝而产生的电阻、这些电阻必须在监测计之前发生、必须有某种方法来校准它们。

2) 2) 根据上述信息、映像文件中是否有一些我应该更改的设置?

3) 3) GE 引脚的置位与峰值电流消耗完全不同步。  我们保证在测量周期内会同时产生高电流和低电流消耗、但我们不保证首先发生哪一个。  这是问题吗?

请注意: 太糟糕了、该芯片没有寄存器、我可以在其中对测量之间的时间和测量持续时间进行编程、然后让芯片自动唤醒并进行 EOS 测量。  如果确实如此、我们可以读取 SOH 值、而无需管理何时打开和关闭监测计(我可以使用额外的15uA 待机电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    我已与您进行离线联系、因为我们希望了解您的应用的一些详细信息。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据与对应的 TI 工程师 I、我们电池组中的200m Ω 电阻器似乎干扰了 SOH 测量。 较高的电阻会导致 BQ35100认为电池比正常电池旧。 此时、似乎没有一种简单的方法来校准芯片和电池之间的电阻效应。 任何其他打算在电池组中放置保险丝、断路器或电流感应电阻器的人、请在设计过程中考虑这一点。