This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200EVM-818:EVM 故障排除

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605635/tps54200evm-818-troubleshooting-the-evm

器件型号:TPS54200EVM-818
主题中讨论的其他器件:TPS54200INA199

大家好、

我正在使用 TPS54200EVM 为健康应用开发电池充电器。 为了测试它、我尝试使用以下链接中提到的电池仿真器。 `s 曲线由 MSP430来保证、MSP430将根据电池仿真器的电荷生成 TPS54200 μ A PWM 输入信号。  

问题在于、当我组装所有系统时、电源电压下降(在看起来电流大幅增加的情况下)。 如果我仍然有任何电流流出、我检查了 TPS54200、但无法测量任何电流。 反馈电压也不给我任何东西。

我将 TPS54200EVM 从电路中取出、并对器件进行了一些测量。 对于12V 输入电压和3.3V 50kHz PWM 信号、我在输出上完全没有任何东西。 我尝试使用各种功率电阻器(3.3欧姆、5欧姆、13欧姆)。 我在输出上仍然没有任何东西。 我想知道 IC 是否有问题。 直接测量 IC 焊盘、我验证了集成稳压器仍在提供6V 电压、如 Vin>6V 数据表中所述。 没有信号从 SW 焊盘输出。

我订购了一些 TPS54200样片、因此如果需要、我可以在 EVM 上进行更改。 但是、在执行此操作之前、您是否认为我可以进行任何其他测试来验证 IC 是否确实是油炸的?

我使用了 LRC 表和电压表来验证无源组件是否仍然正常工作,C4似乎不再正常工作。 EVM 无法正常工作的原因是他吗?  

我提前感谢您的帮助。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果 C4损坏、则输出电容器会影响 EVM 功能。

    如有任何其他问题、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    感谢您的快速回答。

    我知道故障 C4将影响 EVM。 但是、我只希望信号调节得更少、而不是完全没有任何信号。

    如前所述、FB 引脚上没有基准电压、因此(或反向)输出上的电流在我的电荷上没有流向。 您是否认为输出电容器是所有这些问题的原因?

    再次感谢你。

    此致、

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    很抱歉、我不能说它一定是输出电容器损坏才能使其产生影响。
    如果输出电容器损坏、并且输出引脚中存在过载。
    它将损坏器件。
    我希望这能回答你的问题。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您、夏季。 我认为我发现了这个问题。 我尝试的 LED 死了、其他电阻变为高电平。 我用一个1欧姆功率电阻器来尝试它、它工作正常。

    这就引出了最后一个问题、您认为 TPS54200可以使用电池作为负载吗?

    请记住、它无法将任何电流驱动到电阻超过2欧姆的负载。

    现在问这个问题也许是愚蠢的、因为这是项目的本质、但比以往任何时候都好。

    此致、

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我尝试使用 INA199来监控电流。 我将 INA199的输出连接到 TPS54200的 FB 输入、这样它将强制在 INA 的 Vout 上施加基准电压、从而将电流施加到 Rshunt 上(IN+和 IN -之间、来自 INA 199)。 TPS 的 Rshunt = Rsense 值。

    问题是 FB 节点处没有任何信号。 您是否知道如何使用此类设计来确保反馈电压?

    如果您愿意、我可以向您发送电路原理图、以便更清楚。

    提前感谢您。

    Patrick Hooiritner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否 将包含问题的文件直接发送给 summer-su@ti.com?

    谢谢!

    夏季