This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54339:TPS54339输出电压-5V 功能问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604468/tps54339-tps54339-output-voltage--5v-function-issue

器件型号:TPS54339
主题中讨论的其他器件:TPS54335A

下面是 TPS54335A 5V 至-5V 电路

TPS54339能否 使用此电路 实现-5V 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    是的、TPS54339可用作降压/升压转换器。 我为您的远程通信提出的唯一问题是、对于 TPS54335A 的 EN、EN 高阈值为1.28V。 如果为5V 至-5V、则当 Vin=5V 时、EN 只能为1.28V。 请更改 EN R 分频器值。

    最棒的
    Anthony