This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24151A:为单节锂离子电池充电、直至4.35V

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24151A, BQ25606, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605135/bq24151a-charge-single-cell-li-ion-battery-until-4-35v

器件型号:BQ24151A
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ25601

我的客户(Denso) 希望为单节锂离子电池充电、直至达到4.35V。 (不是4.2V)

数据表中的值。 大多数电池充电解决方案支持 电池充电电压=4.2V。

 您是否有任何支持4.35V 电压电池充电的解决方案?

此致

Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    存储器位置2设置 VBATREG、最高可写入4.44V。 默认为3.54V。 但是、该 IC 已经不推荐使用。 如果您可以提供有关应用(充电电流、电池容量、终端应用等)的更多详细信息、我可能会找到更好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    客户要求低于
    充电电流:大约2.0A (尚未确定)
    电池容量:不确定
    最终应用:便利的 tarminal (E-POS 系统)


    根据您的回答、我可以设置用户需要的任何充电电压吗?
    您能否为该客户案例提供您的解决方案。


    此致
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamane、

    是的、您可以将 bq24151A 充电电压设置为客户所需的值、但最大充电电流为1.25A。  我建议查看

    bq25606 -独立(无 I2C)-使用 VSET 引脚设置电池电压

    bq25601 - I2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    谢谢!
    非常感谢您的回答。


    最恰当的考虑
    Yamane