This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:引导问题

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605723/bq76940-booting-problem

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200

我已经使用 BQ76940设计了 BMS。 它具有带 BQ76200和数据记录的高侧电流检测功能、以及使用 Atmega328p 的 I m 功能。

问题是在连接15节电池后无法为 BQ76940加电、即 REGOUT 处的任何电压都无法红色显示。

执行的步骤

1、串联15节电池

2.已按下引导按钮。  

我是否错过了任何东西。

这是我的第一个帖子、我对解决方案充满希望。

谢谢

我已附上完整的原理图。  

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---Board1_2D00_CELL7-4_2D00_1_2D00_17.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---Board1_2D00_MCU5-3_2D00_13_2D00_17.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---Board2_2D00_MOSFET-1_2D00_6_2D00_17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    bq76940需要 TS1引脚上的外部启动信号(>1V)。 启动顺序为 TS1(>1V)、CAP1->REGOUT->SCLK->CAP2->CAP3。

    REGOUT 应该为高电平才能读取 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Vish
    我知道 TS1引脚到引导 IC 的状况。 我已经这样做了,但它不起作用。
    您在引导顺序中提到了以下内容
    CAP1->REGOUT->SCLK-->CAP2->CAP3
    请原谅我、我没有得到它。 请详述一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该序列表示在唤醒后(TS1上大于1V)、器件按此顺序启动并完成完全启动序列;d/s 规格为 Tbootbey 最大值10ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我的理解是,我只需按启动按钮(即,为几毫秒提供 TS1>1V,您提供的顺序是内部过程。
    如果是、我已经完成了。 它不奏效。
    该序列(您提供的)是否能帮助我诊断问题?
    您还能告诉我、如何确认 IC 是否有缺陷(由于任何原因、如误放)?