This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:复位后 SPI

Guru**** 2404275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605809/tps65381a-q1-spi-after-reset

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS65381A-Q1并有疑问。

请给出建议。

问题

当 TPS65381检测到错误、然后将状态更改为待机或复位时。
如果器件恢复正常运行、电阻值如何?

-根据 DatasheetP.65 5.4.21复位状态、SPI、看门狗和 MCU ESM 处于复位状态。

这意味着是否清除所有 SPI 串行器?

还是仅清除了错误电阻器?

用户可配置的电阻器保持不变?

如果用户配置电阻器未通过复位清除、我想与初始电阻器值进行比较、并识别重新启动。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我已将主题分配给该器件的专家。

    BR、Jari Niemelä
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jari、

    感谢你的答复。

    我期待收到这项建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    所有寄存器均由 NPOR 事件重新初始化(TPS65381A-Q1上电复位)。 如果保持足够长的时间、则会间接导致 NPOR。  一些寄存  器由运行的 LBIST 重新初始化、包括当 LBIST 从复位状态转换到诊断状态时运行(假设 AUTO_BIST_DIS 未从默认值0更改为0)。  

    在复位状态期间、SPI 通信逻辑 本身处于复位状态、而不是寄存器。  

    数据表的第5.5.3节 SPI 寄存器(SPI 映射响应)部分列出了通过运行 LBIST 重新初始化的寄存器。  

    在刚刚为 TPS65381A-Q1和 TPS65381-Q1 (修订版 G)发布的更新数据表中、我们向寄存器映射中的每个寄存器添加了此信息。  下面是这方面的一个示例、其中我圈出了初始化源信息。  此外、在这些新版本的数据表中、我们在每个寄存 器中添加了控制器访问类型(只读、读写以及仅在诊断状态下才会发生写入更新的注释)。   

    大多数故障(错误)状态位在错误消失后自行清除、它们也将在待机或复位状态(LBIST)后清除或重新初始化。

    在 LBIST 之后未重新初始化的配置寄存器是确定是否发生复位状态或是否发生 NPOR 的好方法。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢你的答复。

    我会将您的建议通知客户。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一