This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:使能引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606029/tps7a91-enable-pin

器件型号:TPS7A91

 在 TPS7A91数据表的第6.5节 中、它指出 VIH (EN)最小值为1.1V 至最大值为6.5V、这是否意味着您可以使 EN 引脚高于稳压器的电源输入? 例如、如果我的电源输入为+1.8V、可以使用+3.3V 信号来启用器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、
    是的、就是这样。 EN 可能高于 VIN 或 BIAS、但不能超过6.5V
    此致、
    Mike