This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:REGN 能否提供5V 电源输出?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606067/bq40z60-can-the-regn-serve-a-5v-power-supply-output

器件型号:BQ40Z60

我需要一个5V 电源为我的按钮开/关控制器供电。

我已经了解了 BQ40Z60的引脚 REGN 的保护、看起来它可以用作低电流电源。

我想知道 REGN 何时停止 输出。 我假设只要插入直流适配器或电池电压高于2500mV、REGN 就可以正常工作。 否则、REGN 将停止工作。 如果正确、这是按钮开/关控制器的完美常开输出。

可以确认吗?

谢谢。

Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    我不建议使用您的开关从外部加载 regN。 我们无法保证总功能、因为 IC 未在该条件下进行测试。

    谢谢
    Onyx