This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:VSYS 电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603866/bq24195-vsys-voltage

器件型号:BQ24195

您好!  

 在数据表中的 BQ24195器件中、VSYS 介于3.5V 至4.35V 之间。我知道我可以更改最小值、但我想知道 VSYS 是否具有正常运行所需的固定值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    bq24195是 PowerPath 器件、这意味着当适配器存在时、SYS 引脚的范围为从 MINSYS 到~VBAT。 当电池电压低于您的 MINSYS 设置(例如3.5V)时、开关转换器将 SYS 输出调节为 MINSYS + 150mV。 当电池电压在充电期间增加到超过 MINSYS 阈值时、SYS 输出将开始跟随电池电压、因为系统和电池之间的压降将非常小(内部 BATFET 的 VDS)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 这很有用。

    我还有一个问题:如果我很清楚电池的充电电流来自内部直流/直流转换器,那么当电池充电时,系统的最大电流将降低: 例如、如果电池以1A 电流充电、最大电流为2.5、则为系统提供电源的可用电流为1.5。 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    bq24195将系统电流优先于充电电流。 这意味着、如果适配器过载或满足输入电流限制、器件将开始减小充电电流、以尝试保持系统电流。 如果系统电流需求持续增加并且充电电流已降至0、则系统电压将开始降低、器件将进入补充模式并开始对电池放电以保持系统正常运行。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助。
    我还有一个好奇心:当电池开始放电时、系统电流需求不断增加(假设我们处于最大输出电流 Isys 为2.5A 的配置中)、原则上我们可以在短时间内超过2.5A 的理论限值、 直至电池完全放电或系统需求降低。 我知道这是一种极端情况、但这种情况是否会发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    正确、假设您的最大系统电流为2.5A、开关转换器限制为2A、剩余电流将由电池提供、直至完全放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、完美。
    让我澄清最后一点。 我遇到这样的情况:电池已充电、电池已关闭、系统的电源来自开关转换器。 如果我拔下 VBUS 连接器、以便不再有输入电源、我将进入补充模式、电池为系统供电。 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    正确。